This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1401:TVS1401

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743770/tvs1401-tvs1401

器件型号:TVS1401

不清楚 TVS1401的状态是什么。  数据表显示了一个激活的 PTVS1401和一个 TVS1401预览。  但是、我在 TI 系统中找不到 PTVS1401、并且没有任何供应商提供 TVS1401。

如果 TVS1401处于开发阶段、我需要知道它是否会发布/何时发布。  如果 PTVS1401存在、我需要知道供应商携带它。  现在、我必须将其从我的设计中移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德-

    TVS1401目前处于预发布状态、因此您可以通过此处的 TI.com 商店在线订购初始样片。 我们不希望对器件进行任何更改、因此这些更改应与最终发布的器件相同、只有顶部标记有差异、表明它不再是预发布器件。

    请通过 alec.forbes@ti.com 向我发送电子邮件、我可以告诉您、我们何时准备发布您可以拥有最终器件的版本。

    谢谢、

    阿尔茨