This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A &放大器;TCA95416A 系列连接冲突

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743639/tca9548a-tca9548a-tca95416a-series-connection-violation

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:PCA9515

您好!

我是否可以知道、如果 TCA9546和 TCA9548串联、我是否会违反 VIL 和 VOL 条件? 我的连接方式如下、因为我正在尝试增加具有相同从地址的从器件的数量。

MCU=>TCA9546=>TCA9548=>多从地址(相同地址)

在从诸如 PCA9515之类的器件中阅读了一些文档、其中提到两个或多个 PCA9515无法在串联连接中设置后、需要对此实现方案进行关注。 这是否也适用于 TCA9548/6系列器件?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Leo、

    "在阅读 PCA9515等器件中提及两个或多个 PCA9515的一些文档后、人们对该实现方案感到关切、无法以串联连接方式进行设置。 "
    该器件是一个 I2C 缓冲器、不同于 I2C 开关。 开关使用导通 FET 架构将信号从一侧传递到另一侧。 实际上、缓冲器会将信号从一侧重新驱动到另一侧。 因此、它需要数字逻辑来检测低电平、并需要一种防止自身锁定在低电平的机制。 设想一下、它会寻找低电平、但同时也会驱动低电平。 如果它驱动为低电平、它需要知道不会看到自己的低电平、因此会将另一侧驱动为低电平。 交换机不以这种方式工作,因此可以将它们串联堆叠。

    "这是否也适用于 TCA9548/6系列器件?"
    是和否 它取决于上拉电阻的强度以及开关的 Rdson 和从器件的 Vil (Vcc)。 如果您提供器件和上拉电阻器的方框图以及总线的 Vcc 值、我可能会验证、但您还需要指定同时打开的开关通道数。

    在大多数情况下、使用串联开关将起作用。 当您启用太多通道并消耗较大的 IOL 时、会出现问题(由于信号未被重新驱动、因此您必须将所有电流从一侧传递到另一侧。)

    谢谢、
    -Bobby