This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:用于 LED 的并联上拉和下拉电阻器

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731239/dp83822i-parallel-pull-up-and-pull-down-resistor-for-led

器件型号:DP83822I

您好!

我们的客户使用 DP83822。

它们将 LED_0和 LED_1配置为 mode2。

因此、它们将电阻器作为上拉电阻器和下拉电阻器连接到 CRS 引脚、分别为1.96k Ω 和13k Ω。

它们使用具有100BASE-TX 全双工的 DP83822。

它应将 LED_0引脚设置为 mode3。 因此、它应该被连接至 LED_0引脚的电阻器

上拉电阻为6.2k Ω、下拉电阻为1.96k Ω。

在此配置中、LED_0引脚是否识别下拉电阻器和

配置为高电平有效驱动器?

*由于我们的网络状况不佳,如果帖子翻了一番,我很抱歉。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、在复位时、LED 引脚检测外部拉电阻器、并相应地决定为低电平有效或高电平有效。
    LED_0引脚上的高电平有效驱动器将基于用于设置的引脚上的 PU/PD。 要在模式2中设置 LED_0和 LED_1上的自举电阻器值是多少?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    感谢你的答复。

    LED_0引脚也是用于配置 AN_0 (运行模式)的自举引脚。
    现在、LED_0引脚设置上拉6.2k Ω 和下拉1.96k Ω。
    LED_0引脚识别上拉或下拉电阻器的哪一个?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    请给出答案。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naomi-San、

    我正在寻找、几天后回来了。


    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naomi-San、

    对于 LED_0、两个自举模式3和4均可用于启用 AN_0。 请客户使用模式4、而不是模式3、这也是默认模式、无需外部 PU/PD。 客户可以将 LED 与电阻器串联。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    感谢你的答复。
    我认为这是一个好主意。
    我将要求客户使用模式4。

    谢谢、
    Naoki Aoyama