This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:SN74LV4052A 的配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9546A, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743193/tca9803-the-configuration-with-sn74lv4052a

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9546ASN74LV4052A

大家好

您是否介意我们询问 TCA9803?

请参阅附件文件。
e2e.ti.com/.../20181102_5F00_TCA9803.pdf
客户希望配置此结构。
我们假设这是拥有的。


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    我是否可以问为什么这里使用 TCA9803? 是否要缓冲 I2C 信号以便它们能够驱动更高的容性负载? (我问是因为看起来不需要电压转换。)

    无论如何、我确实会看到此连接有一个问题。 由于器件的"B"侧使用电流测量来确定数据流的正确检测、因此除了内部上拉电流源之外、建议不要使用外部上拉电阻(或其他上拉电流源)。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第9.4.1.2.1节。 在此应用中是否可以移除"B"侧的上拉电阻?

    另请注意、您可能会考虑使用 I2C 多路复用器而不是标准模拟多路复用器、因为这些器件允许通过现有 I2C 总线进行配置、并且不需要额外的 GPIO 控制来选择通道。 TCA9546A 就是这种器件的一个示例。 TCA9803数据表中的图18显示了 TCA9803与 I2C 多路复用器之间的连接示例。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 SAN

    非常感谢您的回复!

    我是否可以问 为什么这里使用 TCA9803? 是否要缓冲 I2C 信号以便它们能够驱动更高的容性负载? (我问是因为看起来不需要电压转换。)
    -> 主设备和从设备之间的长度 为1m。 因此、我们的客户希望使用总线响应器和多路复用器。

     TCA9546A 就是这种器件的一个示例
    ->当然,我们建议客户使用 TCA9546A、-44A 或45A,而不是使用带 SN74LV4052A 的 TCA9803。
      客户希望使用 IO 信号切换从器件。
       当它们使用 I2C 开关时 、会出现如下延迟:
       I2C 命令->更改通道-> I2C 命令->从器件发送->・・・・・

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    感谢您提供更多信息。 这对我来说都是有意义的。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大