This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:/PWRONx 输出的默认状态

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743279/tusb2077a-default-state-of-pwronx-outputs

器件型号:TUSB2077A

您好、在复位和初始化期间、TUSB2077A 高电平、低电平或高阻态的/PWRONx 输出的默认状态是什么? 我假设它是高电平信号、因为/PWRONx 输出是低电平有效输出、但数据表中没有此信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将查看并尽快答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    是的、TUSB2077A pwronz 输出默认为"off"或高电平有效。 在上电复位期间、当集线器处于未定义状态时、pwronz 输出可能处于低电平的时间较短。

    此致、
    JMMN