This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A-EP:输出差分上升/下降时间技术规格

Guru**** 2865890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743257/sn65lbc173a-ep-output-differential-rise-fall-time-spec

器件型号:SN65LBC173A-EP

2016年11月数据表的第6.6节规定了"差分输出电压"上升和下降时间。

这是否仅仅意味着单端输出的上升和下降时间? 输出不是差分的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    支持此设备的应用工程师将在周一返回办公室时回复您的询问。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    你是对的。 对于上升/下降时间、不应在描述中使用差分字。
    输出为单端、在参考图中正确显示为单端。

    这将在下次更新此数据表时得到更正。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水