This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221:TRS3221的电容器选择

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743538/trs3221-the-capacitor-selection-of-trs3221

器件型号:TRS3221

您好!

我的客户现在正在使用 TRS3221、他们想知道 TRS3221上使用的电容器的耐受电压要求是什么以及 容差是什么。  您能告诉 C1、C2、C3和 C4的耐受电压和容差吗 ?

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    这些电容器上的最大电压为2 * VCC、因此电容器的额定电压至少应为该高电平(加上一些裕量)。 容差并不是全部关键、因为电路将以各种电容值运行、生成的 V+和 V-轨上的纹波幅度和频率将稍有不同。 容差为10%的电容器将起作用。

    此致、
    最大