This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:CANH 和 CANL 对地短路

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743678/tcan334-canh-and-canl-short-to-gnd

器件型号:TCAN334

大家好、

对于 TCAN334、CANH 和 CANL 引脚是否可以短接至 GND? 如果这样做会损坏吗?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    作为汽车 CAN 规范的一部分、TI 的 CAN 收发器中集成了短路保护功能。 如果 CANH/CANL 在显性脉冲期间短接至 GND (驱动器启用)、则电路的电流限制为-200mA 至+200mA。 如果 CANH/CANL 在隐性脉冲期间短接至 GND (驱动器未启用)、则该电路的电流限制为-5mA 至+5mA。

    在这两种情况下、都不应损坏器件。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、