This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:R 和 D 线路的最大速率

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743265/sn65lbc179-maximum-rate-of-r-and-d-lines

器件型号:SN65LBC179

下午好!

我想知道 R 和 D 行的最大数据速率是多少? 我在数据表中的一个位置找到了10Mbps 的参考。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    由于这些类型的收发器器件没有内部时钟、最大运行速率仅受输出转换时间的限制。 保持良好信号完整性的一般经验法则是尝试将转换时间保持在位周期的1/3以下。 由于此器件的最大转换时间为20ns、因此它能够支持高达~16Mbps 的数据速率。

    我希望这对您有所帮助;如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大