This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:串联的平缓钳位 TVS

Guru**** 2693385 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2701, TVS2201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743233/tvs2700-flat-clamp-tvs-in-series

器件型号:TVS2700
主题中讨论的其他器件:TVS2701TVS2201

您好!

我想使用具有+48VDC 电源的平缓钳位器件。  我能否像独立 TVS 器件一样串联两个 TVS2701 (Vrwm 将为54V)?  我意识到动态电阻将加倍、但每个器件的功率耗散应该相同。  您是否有任何理由建议您反对这种做法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维-

    这样做应该没有问题、因为功率将在两个器件之间均匀共享、并且它们将分离钳位电压。 您是否还需要能够承受-48V 电压? 如果没有、请考虑使用单向器件而不是双向器件。 此外、如果您要保护48V 直流电源、还可以考虑使用 TVS2201和 TVS2701、使 VRWM 为49并更接近您的工作电压!  

    谢谢、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,爱尔奇!