This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:2个 DP159级联以实现 DP 重定时器

Guru**** 2544290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732255/sn65dp159-cascade-of-2x-dp159-to-implement-dp-retimer

器件型号:SN65DP159

尊敬的所有人:

其中一个 AA 必须实现 DP 重定时器。 由于电缆长度较长、建议级联2个 DP159。

链下方

FPGA -> DP159 -> DP159 ->监视器显示端口。

 

DP159是否是此作业的管理部分? 如果不是,您可以建议使用任何替代的 p/n 吗?

 

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenyko 您好!

    FPGA 的输出是什么? DP++或交流耦合 TMDS? 电缆有多长?

    这是 DP 转 DP 重定时器应用还是 DP++转 TMDS 重定时器应用?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    以下是您的问题答案:

    FPGA 的输出为 DP++

    信号沿3个不同的电路板传输、每个电路板20cm。 最后是一根3m 电缆。 (这就是级联为2个 DP159的原因)

    该应用是 DP 转 DP 重定时器应用

    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenyko:

    DP159设计为独立的 DP++转 TMDS 重定时器/转接驱动器。 DP159具有 DP 转 DP 重定时器模式、但它需要运行 FPGA 运行代码、这对于系统中的两个 DP159是否可行?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    您是说在每个 DP159之前都应该有一个 FPGA 吗?

    FPGA - DP159 - FPGA - DP159 -监控器

    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    DP 路径中不需要 FPGA、但需要 FPGA 通过 I2C 控制 DP159s。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    您是说 SDA/SCL_CTL、引脚还是 AUX 引脚配置为 I2C?
    你有示例吗?
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了用作 DP 转 DP 重定时器、DP159必须通过 SDA_CTL 和 SCL_CTL 线路进行控制。  有关更多信息、请参阅此应用手册:

    www.ti.com/.../slla358.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    感谢您的支持。
    此致、
    Domenico