This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:将 Sony FCB 摄像头 LVDS 输出与 LMH0340 SDI 串行器连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743201/lmh0340-interface-sony-fcb-camera-lvds-output-with-lmh0340-sdi-serializer

器件型号:LMH0340
主题中讨论的其他器件: LMH0341

我需要将 Sony FCB - EV7520A HD 摄像头与 LMH0340 SDI 串行器 IC 连接。 Sony 摄像头只有4位 LVDS 输出、 但 LMH0340 具有5位 LVDS 输入配置。  

如何将摄像头的4位 LVDS 位连接到 LMH0340的5位 LVDS、如何处理 LMH0340的未使用 LVDS 引脚?  

此外、FPGA IP 是否支持来自 Sony FCB 摄像头的4位 LVDS 输入或对 IP 进行任何更改?

请告诉我。

此致、

SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesan、

    1)。 LMH0340采用5对 LVDS 双数据速率通道、进行串行化、扰频、NRZ、然后通过75欧姆电缆发送该数据。 在接收端、LMH0341执行相反的功能。 因此、您可以将未使用的 LVDS 对接地、但请记住、在本例中、此接地通道将使用零逻辑。

    2)。 目前、FPGA IP 不支持4位 LVDS。 但是、用户可以更改 FPGA IP 以支持此功能。

    此致、Nasser