This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:有关低摆幅电压模式下输入电压的问题。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743137/tfp410-question-regarding-input-voltage-in-low-swing-voltage-mode

器件型号:TFP410

大家好、

我们目前正在查看 TFP410、以便从 FPGA 生成图像到 DVI 兼容屏幕。

但是、第三方外设会将 FPGA I/O 限制在2.5V。 我们看到、TFP410支持低摆幅模式、可在1.15V (Vref = 0.95V)范围内检测到高电平、但不具有最大电压额定值。 因此,我们的问题是:

如果我们在低摆幅模式下使用2.5V CMOS 信令电平、是否存在任何破坏性风险?

感谢您的支持!

--

Niels G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、

    除非您的操作超出数据表表6.1中的绝对最大额定值、否则不应存在任何破坏性风险。

    此致、
    I.K.