This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:PWRCTL1引脚功能

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743036/tusb4020bi-pwrctl1-pin-functions

器件型号:TUSB4020BI

您好    ,!您能帮助检查 PWRCTL1引脚是否可以使用 SOFT 来控制它,tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    此引脚由主机控制器控制、主机控制器向集线器发送设置功能(端口电源)命令以将其关闭/打开。

    此致、
    JMMN