This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 - Windows 10驱动程序

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726785/tusb3410-tusb3410---driver-for-windows-10

器件型号:TUSB3410

您好 Brian、

我测试了最新版本的驱动程序、但安装后出现相同的错误。

设备管理器中设备前面的警告图标

如何检查先前的驱动程序和 regsitry 条目是否已删除?

哪些驱动程序文件描述了我的新驱动程序?

谢谢你

Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、
    是否使用管理员权限运行安装程序? 请发布显示相关信息的开发经理屏幕截图。 删除驱动程序的唯一方法是在 DEV 管理器中右键单击设备、选择卸载、然后删除驱动程序。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Win 10开机自检上安装最新的驱动程序3410时仍然有问题
    我随附安装屏幕截图

    此致

    Alaine2e.ti.com/.../screens.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    您的设置有些奇怪。  PID = 0x0123看起来不像有效的产品 ID。  应为0x3410。

     您是否看到2016年9月7日和6.7.4.0版的驱动程序提供商德州仪器(TI)?

    我建议先卸载 Eltima 串行端口监视器。  然后右键单击 COM 设备并卸载、选择删除此设备的驱动程序软件。  然后使用 TI 安装程序重新启动并重新安装。  确保系统上的日期和时间也正确。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我试图撤销以前的驱动程序 Eltima,但不幸的是,该条目位于注册表库中。

    是否有方法卸载此程序?

    谢谢你

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    我不熟悉 Eltima 驱动程序、但我认为该软件应包含卸载程序。  请注意、由于 PID 与预期值不匹配、因此我们的驱动器不会在此器件上加载。

    此致、
    Brian