This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130EVM:[ XIO3130 ] P01端子和未使用的下行端口

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742793/xio3130evm-xio3130-p01-terminal-and-unused-downstream-port

器件型号:XIO3130EVM

你(们)好

焊球 C4和 P1上的4k7电阻的原因是什么? 这两个焊球能否直接连接到 GND?

谢谢、此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    C4和 P1上的4.7K 电阻器被放置在用来限制流出引脚的电流。 如有必要、可以移除电阻器、C4和 P01可直接连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在哪些情况下需要或不需要4k7电阻器?

    谢谢、此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    对于何时需要或不需要电阻器、没有具体说明、重要的是 C4和 P1接地。