This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:哪个接收器将匹配10MHz 至85MHz 的完整工作范围

Guru**** 2825875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287, SN65LVDS94, SN65LVDS93B, DS90CF386, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732240/sn65lvds93b-what-receiver-will-match-full-10mhz-to-85mhz-operational-range

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件:DS90CR287SN65LVDS94DS90CF386DS90CR288A

我正在查看 SN65LVDS93B、以替换我当前使用的 DS90CR287器件。 但是、SN65LVDS94 RX 器件不会达到85Mhz。 SN65LVDS93B 应使用哪种 RX 匹配器件、从而允许充分使用10MHz -85MHz 时钟范围。 我的目标是用一个可设置为1.8V 的 Vccio 器件(如 SN65LVDS93B)替换我正在使用的 DS90CR287/DS90CR288对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    最接近的是 DS90CF386和 DS90CR288A、其频率范围为20至85MHz。 请注意、您仍需要使用电平转换器来连接1.8V FPGA、因为这些器件是3.3V 器件。
    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 SN65LVDS94或其他器件是否有与 SN65LVDS93B 频率兼容的发展蓝图? 令人失望的是、没有一个 RX 器件与 TX 器件匹配。 我担心使用多个电平转换器会导致28条数据线路之间出现很大偏差并导致数据错误。 您是否有一个可以执行电平转换并在所有28个数据通道之间保持数据偏差的小型打印设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    目前、此类器件没有发展蓝图。 我将与团队核实电平转换器的建议、并尽快与您联系。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    有关电平转换器建议、请参阅此主题: e2e.ti.com/.../732734

    此致、
    I.K.