This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:SN65HVD485E

Guru**** 2821205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732557/sn65hvd485e-sn65hvd485e

器件型号:SN65HVD485E

您好!

我有一个错误的组件,上面写有:VP485 58M AC85。

此组件的 TI 器件型号是多少?

我正在寻找一个抗 ESD 性更高的组件、采用相同的尺寸、您能不能参考该部件?

谢谢

已运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAN、

    是的、这是一个 TI SN65HVD485EDR 器件、批次跟踪代码为:58AC85M。 您可以使用此 站点 搜索 TI 器件型号列表。

    对于8引脚 D 封装 RS485收发器、您有许多选择。 您的数据速率是多少? 您可以考虑 THVD1550D、它最近发布、具有非常好的 ESD 保护。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    标准二进制速率:高达10Mbit/s

    当我的客户断开串行线 Rx 和 TX 的电源时、会发生主要问题。

    由于组件老化、我需要为这种情况找到硬件解决方案。

    我可以向您发送此问题的示例图像。

    谢谢

    已运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAN、
    是的。 请将图片发送给我们。 我不确定我是否理解组件在什么情况下会"烧毁"。 谢谢、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法对问题进行重播。
    请给我一封电子邮件、我可以在其中发送图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 图片发送 至 hliu@ti.com。 谢谢、

    Hao