This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1226:寄存器控制

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742726/lmh1226-registers-control

器件型号:LMH1226

下面我对 LMH1226有几个问题。

1) 1)内部是否有 NVM 来存储寄存器设置或需要外部 MCU?

2) 2)如果我选择 CTLE/CDR 寄存器页面或驱动程序寄存器页面、如何返回到共享寄存器页面?

3) 3)如果我通过控制引脚而不是寄存器设置配置、是否存在任何问题?

感谢你们的帮助!!!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请在下面记下您的问题的答案:

    1)。 它需要外部 MCU 或引脚设置。
    2)。 寄存器0x0FF[2:0]设置可激活或启用共享或其他寄存器页面。 要启用共享寄存器、请设置参考0xFF[2:0]=0000'b.
    3)。 您可以在引脚模式下使用器件。 寄存器控制可实现 EOM 捕获等额外功能以及更多其他功能。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    谢谢!!! 我很清楚。

    David