This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:单独断开电源时

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742630/tca9509-when-disconnect-the-power-supply-separately

器件型号:TCA9509

您好!

我们的客户使用 VCCA=1.8V、VCCA=5V 的 TCA9509。

当客户断开 VCCA 时、VCCA、SCLA 和 SDAA 引脚上的电压保持为0.5V。

这种行为的原因是什么?

这是正确的操作吗?

原因是一侧没有端接电阻器。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-San、您好!

    您能否提供原理图或方框图?

    "这是正确的操作吗?"
    这对我来说是不正常的。 我们的器件允许在 A 或 B 在不同的时间开启时进行电源排序。 当 VccA 低于0.8V 时、器件应进入高阻抗模式。

    TCA9509的一侧确实有电流源、我想知道您是否以某种方式偏置内部二极管。

    您看到这一个板的数量是多少?
    每次您关闭 VccA 都会发生这种情况吗?
    如果向 VccA 施加电压、问题是否会消失?
    您是否有 VccA 变为低电平、SDA/SCL/VccA 变为0.5V 的范围?
    VccA 是通过实验室 PSU 供电还是使用 LDO 供电?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    抱歉、客户比较详细评价、问题解决了。
    TCA9509前面有一个 MCU。 它由通用电源供电。
    是由该 MCU 引起的。

    谢谢、
    Naoki Aoyama