This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB3 (器件)到 PCIe (根复合体)器件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742869/usb3-device-to-pcie-root-complex-device

主题中讨论的其他器件:TUSB7340

尊敬的人:

我们正在寻找 USB3到 PCIe 器件。

该器  件将连接到 PC USB3端口、因此它将用作 USB 器件、并在其下行端口上连接到 PCIe 端点、因此它将充当 PCIe 根复合体。

TI 是否具有此类器件?

您能否根据自己的经验/知识提出建议?

谢谢你

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只有 TUSB7340、但它看起来与您想要的相反。