This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:缺少技术支持

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742899/ds280mb810-lack-of-technical-support

器件型号:DS280MB810

您好!

对于 DS280MB810等器件、有人表示将通过电子邮件地址 DPS_*****提供技术支持 @**.ti.com。  尽管该(正确、完整)电子邮件地址在过去(大约六个月前,大约一年前)已成功使用,但最近发送到该地址的电子邮件尚未得到答复。  如果能提供资料说明为何现在没有答复,或是否正在为这类部件提供其他支助手段,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    请使用与此帖子相同的 E2E、我们中的一位将能够提供帮助。 这样、其他人也可以从这次讨论中受益。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔

    没问题、谢谢。

    1A)在 DS280MB810编程人员指南(假设仍然是当前版本)中、我在第6.3节"调整信号检测阈值"(第14-15页)中看到、引用的每个电压范围(实际上只是典型范围值)的扩展范围为3:1或更多。 阈值在各种工作条件下(例如、根据支持的串行数据速率范围)以及温度和 Vcc 的变化)是否会造成如此宽的范围? 哪些影响对使阈值发生显著变化影响最大? 在整个支持的工作条件范围(Vcc 和温度)内、预计会有什么种类的展频?

    1b)此外、请提供有关在六个范围中的每一个范围内、超低频率信令的典型阈值将发生在何处的信息、例如在10-50MHz 范围内。 还请确认、IC 在传递连续方波或短至两个周期的单个脉冲时不应有任何困难、 或此类脉冲每250毫秒重复一次(在连续脉冲之间发生方噪声(0V 差分信号))。

    2)与上述内容相关、并在《编程人员指南》中进一步查找并搜索"SD_"的所有文本匹配项(因此与信号检测功能相关)、找到了 SD_REF_HIGH 和 SD_GAIN 寄存器位(第31页)、 但是、在文档中的任何地方都没有解释它们的作用和影响(除了注释:当两个位都为真时、SD 正常运行会产生)。 由于了解器件的所有 SD 相关功能在此处的应用中至关重要、尤其是由于引用的阈值范围(第14-15页)对于应用而言可能都太高、请提供有关这些当前神秘的控制位的详细信息。