This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044RGCEVM:用户手册中未正确指定电源选择

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742890/tusb8044rgcevm-power-supply-selection-not-correctly-specified-in-user-s-manual

器件型号:TUSB8044RGCEVM

您好!

在操作手册 ()的"2.6电源"部分中有一些不一致之处:

1、说明将 J5标识为电源连接器、而在电路板上、这是 J6。

描述指出每个下行端口可提供900mA:4x900mA = 3.6A

但建议中指出、2-3A 电源足够了、因此应将其增加至~5A 左右。

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们将更新它。
    2.大多数应用只需要2A-3A 的电源。 如果4个总线供电的器件、每个器件的电流消耗为900mA、则插入2-3A 时的功率将不足、但由于2-3A 电源更常见且更具成本效益、这是默认建议。

    此致、
    JMMN