This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:PC 如何知道多路复用器支持10Gbps 或5Gbps

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742866/hd3ss3202-how-pc-know-if-the-mux-support-10gbps-or-5gbps

器件型号:HD3SS3202

大家好、

我对 PC 如何识别多路复用器的速度有疑问。 请帮帮我。 谢谢!

例如、如果 PC 支持10Gbps、当具有 HD3SS3202的 Type-C 端口连接到 PC 时、PC 如何知道 Type-C 支持10Gbps 或5Gbps?

如果连接在 PC 和 Type-C 端口之间的电缆只能支持5Gbps 速率、PC 将以10Gbps 或5Gbps 速率发送数据、该怎么办?

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao

    HD3SS3202是无源开关、5G/10G 协商在 USB 主机和 USB 器件之间进行。 如果端口只能支持5G、则数据速率将下降到5G。

    谢谢
    David