This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3083E:运行中的总电流

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742561/sn65hvd3083e-total-current-in-operation

器件型号:SN65HVD3083E

你(们)好

短路输出电流为250mA、 在 TIA/EIA-485A 标准中进行了定义。

这是否意味着当驱动器的输出相互短路时(换句话说、VOD = 0V)、可能会有250mA 的电流流动?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、RS-485线路的最大电流输入或输出在发生短路时将限制为250mA。 这种最大电流将出现在最坏情况下、例如将"低"线路短接至+12V (支持的最大电压)或将"高"线路短接至-7V (支持的最小电压)。 如果 A 和 B 之间发生短路、我通常会期望输出电流略低、因为它将受到驱动器电路输出电阻的限制。 (通过查看数据表图16中给出的输出电压与电流间的关系曲线、您可以了解预期结果。)

    此致、
    最大