This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:SN65LVDT41的1.8V 版本

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65LVDS4, DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742741/sn65lvdt41-1-8v-version-of-sn65lvdt41

器件型号:SN65LVDT41
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS4DS15BR401

 TI 是否提供与 SN65LVDT41类似的产品、其中输入/输出非 LVDS 信号与 CMOS1.8V 兼容(即 V_IH < 1.8、V_OH < 1.8V)。

具体而言、我们希望驱动3条 LVDS 线路、并从1.8V 控制器接收一条以50MHz 频率运行的 LVDS 线路。 由于这会引入不可接受的传播延迟、因此无需在控制器和 LVDS 收发器之间使用额外的电平转换器。  

请注意、LVDS 器件具有以下电压特性( SN65LVDT41支持)。

1.0–1.5V 的 LVDS 共模电平

LVDS 差分输入±250–±500mV

LVDS 共模电平输出1.25V

LVDS 差分输出(100Ω Ω 终端)±350mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    遗憾的是、我们没有与 SN65LVDT41等效的1.8V 电压。
    但是、您可以使用2个芯片实现此功能。 对于 LVDS 接收器、请使用 SN65LVDS4 (1.8V LVDS 接收器)。 对于3个 LVDS 驱动器、请使用我们的四路 LVDS 缓冲器(例如 DS15BR401)之一、并使用电阻分压器将每个缓冲器的 IN-偏置为~0.9V、并将1.8V CMOS 信号连接到 IN+输入。

    此致、
    相位