This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810A-Q1:与 TPS25810-Q1芯片级比较

Guru**** 2965120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1, TPS25810A-Q1, TPS2514A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728448/tps25810a-q1-comparison-with-tps25810-q1-on-chip-level

器件型号:TPS25810A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25810-Q1、 TPS2514A-Q1

您好!

除了 以下不同规格的模块之外、TPS25810A-Q1芯片和 TPS25810-Q1通用芯片是什么?

e2e.ti.com/.../669445

此致、

Kuramochi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ、

    差异很小。

    TPS25810A-Q1

    TPS25810-Q1

    电流限制

    固定为3.4A

    可选3.4A 或1.7A

    电缆补偿

    是的、数字

    否

    负载检测

    否

    是、用于端口电源管理

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    我已经按照上面的链接检查了这些信息。
    我想知道细节。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    下面是一些其他背景。

    TPS25810-Q1是最初发布的用于 Type-C 端口控制的器件。  

    • CHG 和 CHG_HI 引脚用于更改 Type-C 电流广播和电流限制。
    • /LD_DET 引脚是一个开漏标志引脚、指示 IOUT 何时>1.95A。  该引脚用于端口电源管理(PPM)的用途、如数据表的第7.3.13节所述。  某些应用具有两个 Type-C 端口、但可能不希望同时为两个端口提供3A 电流(总共6A)。  在7.3.3.13的示例图中、我们展示了如何将 USB 标称总电流限制为4.5A。  这可以降低解决方案成本、因为为2个 TPS25810-Q1的 IN1和 IN2供电的直流/直流转换器最多只需提供~6.5A 电流 (3.64A [针对3A 通告的 IOUT 最大电流限制] + 1.82A [针对 STD 或1.5A 通告的 IOUT 最大电流限制]+ 2 * 0.41A [ VCONN 最大电流限制]。  如果没有 PPM、直流/直流转换 器需要提供大于8.1A 的电流、以实现最大输出电压和 VCONN 最大功率。  
    • 如下表所示、电流限制根据 CHG 和 CHG_HI 的状态而变化。 对于 PPM 应用、TPS25810-Q1可在通告 STD 或1.5A 时防止不合规的 Type-C 或传统器件使用大于1.82A 的电流。

    TPS25810A-Q1与 TPS25810-Q1相比略有不同。

    • CHG 和 CHG_HI 仅更改 Type-C 电流广播。  电流限制保持在3.4A (典型值)、如下表所示。  某些应用希望支持 Type-C (1.5A)和 传统 DCP 充电(2.4A)、但不支持 Type-C (3A)。 在1 0情况下使用具有 CHG 和 CHG_HI 的 TPS25810A-Q1并添加 TPS2514A-Q1以进行 DCP 管理、连接到 Type-C 灌电流(便携式设备)时、可以将 Type-C 端口配置为1.5A 并且仍为使用 D+和 D-信令的传统便携式设备提供高达2.4A 的电流。
    • 由于无论 CHG 和 CHG_HI 如何、电流限制都固定为3.64A (最大值)、因此 当 Type-C 电流广播为 STD 或1.5A 时、无法实施端口电源管理(PPM)。  为了在 TPS25810A-Q1中提供一个新特性、我们将/LD_DET 函数更改为/CS 函数。  /CS 用于 TPS25810A-Q1数据表的8.3.3.9中所述的电缆压降补偿。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、表未粘贴。

    TPS25810-Q1 (数据表中的表3)

    CHG CHG_HI CC 功能广播 电流限制(典型值) 负载检测阈值(典型值)
    0 0 标准 1.7A 不适用
    0 1 标准 1.7A 不适用
    1 0 1.5A 1.7A 不适用
    1 1 3A 3.4A 1.95A

    TPS25810A-Q1 (数据表中的表3)

    CHG CHG_HI CC 功能广播 电流限制(典型值) CS 阈值(典型值)
    0 0 标准 3.4A 1.95A
    0 1 标准 3.4A 1.95A
    1 0 1.5A 3.4A 1.95A
    1 1 3A 3.4A 1.95A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的信息。

    我的询问不清楚、很抱歉。

    客户想知道 TPS25810-Q1和 TPS25810A-Q1在可靠性方面是否存在相同的趋势。

    他们已经测试了 TPS25810-Q1、并确认了它在可靠性方面没有任何问题。

    他们希望 TPS25810A-Q1的测试结果与 TPS25810-Q1相同。

    我问芯片差异、因为我认为芯片相似时可靠性几乎相同。
    不用说、它们将进行实际测试。

    他们需要此参考。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    可靠性应相同。  它们共享同一个基芯片。  

    此致、

    John