This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3200:MHL 端口能否用作全速 USB 端口?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732714/ts3usb3200-can-the-mhl-port-be-used-as-a-full-speed-usb-port

器件型号:TS3USB3200

我目前 正在原型板上使用 TS3USB3200。 我需要一个具有 ID 线路的2:1 USB 开关。 我已经阅读了数据表的更详细信息、并找到了一个端口用于 MHL 信号。 我的应用需要将此端口用作全速 USB 端口。 我的原型可以运行。 我不熟悉 MHL、但信号电平看起来与 USB 信号相似。 我可以在 MHL 端口为全速 USB 的地方使用此器件、还是您建议使用其他器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该适用于两个 USB 信号