This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV018A:DS90LV018A 能否支持10Hz LVDS 信号输入?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV018A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732521/ds90lv018a-can-ds90lv018a-support-10hz-lvds-signal-input

器件型号:DS90LV018A

 DS90LV018A 能否支持10Hz LVDS 信号输入?

CTM 具有10Hz LVDS RAAME 信号、并希望使用 DS90LV018A 将其转换为 CMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Seasat、

    是;DS90LV018A 支持10Hz LVDS 输入信号。

    此致、
    相位