This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:我们可以将 UART 配置为1.8V 电平吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732467/tusb3410-can-we-configure-uart-as-1-8v-level

器件型号:TUSB3410

大家好、

下面是我们的方框图。 TUSB3410能否将 UART 配置为1.8V 电平输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    不能、我们无法将 TUSB3410 UART 配置为1.8V 电平输出。

    此致、
    JMMN