This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:内部钳位二极管?

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730692/ds26c32at-internal-clamp-diodes

器件型号:DS26C32AT

团队、

我的客户有以下请求。

DS26C31数据表指示输入和输出端有钳位二极管。 DS26C32数据表中似乎没有提到钳位二极管电流。 对于 DS26C32、是否有任何通过二极管或其他方式的泄漏路径、其中 DS26C32输出上积累的电荷可能会消散到 VCC 或 GND?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    钳位二极管旨在防止器件过载。 例如、引脚上的电压高于 Vcc 或低于接地。 DS26C32具有一些 ESD 保护功能、因此我认为它具有一些 ESD 保护功能。 我将订购一些样片以进行确认。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    我在实验室中进行了一些测量。 输出端有钳位二极管、两个极性的钳位电压都约为1.5V。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao