This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:I2C 示例代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732652/pca9555-i2c-example-code

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9555

客户询问我们是否有 PCA9555的 I2C 示例代码? 它是 MSP430的最佳基础。 我尝试在 TI.com 中搜索、但没有找到 PCA9555的任何设计参考 、因此我 在这里再次确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Terry、

    ------------------------------------------------------------------

    我建议将 PCA9555更改为 TCA9555、因为它可以解决 PCA 系列中的一些错误、具有更高的成本竞争力、并且与 PCA 版本引脚对引脚兼容。

    ------------------------------------------------------------------

    我们通常不为器件提供示例代码。

    "这是基于 MSP430的最佳基础"

    我们没有这种功能、但我在 Arduino 中生成了一个。

    如果这还不够、您可以在 MSP430论坛中制作一个线程并申请代码。 他们可能能够为您提供代码。

    -Bobby