This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:更改 AUX VID 范围的解决方案

Guru**** 2939630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731821/sn75dp130-solution-to-change-aux-vid-range

器件型号:SN75DP130

您好!

我的客户想要更改 AUX VID 范围。
他们会考虑将其调整为大约1V。

您能给我一个解决方案电路来更改 AUX VID 范围吗?
=>串联电阻最好吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新水山

    AUXP 上的1V 电压将超过 DP130 AUX 电压规格。

    为什么 AUX 上需要1V 电压?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    这意味着:
    我的客户使用此器件 DP 模式。

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    提升差分峰峰值电压的唯一方法是增加源极侧的电压。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    我的客户希望降低电源侧的电压。

    您能给我一个解决方案电路来更改 AUX VID 范围吗?

    此致、

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    AUX 总线是一种双向总线、无论采用何种解决方案电路来适应双向流量。 此外、不同的主机具有不同的 AUX 通信时序要求、向 AUX 添加解决方案电路会增加偏差并可能违反此时序要求。 因此、从电气和时序的角度来看、我认为没有一个好的解决方案电路。 我提供的选项是将源差分峰间电压升压。

    谢谢
    David