This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:如何在用户开发的电路板上使用眼图扫描工具

Guru**** 2764555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731550/tmds171-how-to-use-eye-scan-tool-on-user-developped-board

器件型号:TMDS171
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

大家好、

客户希望监控 TMDS171的眼图。

您能告诉我们他们如何在自己的开发板上使用"眼图扫描工具软件"吗?

由于 EVM 使用 TUSB3410连接 USB 和 I2C、我认为存在限制。

是否有方法连接笔记本电脑(USB)和 TMDS171/181 (I2C)以使用眼图扫描工具?

他们是否需要像以下那样从 EVM 上拔出 I2C 总线?

计算机---- USB >TMDS171EVM--- I2C ---- >目标 TMDS171

非常感谢您的建议。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川艾-圣

    您可以将 I2C 跳线从目标板连接到 TMDS171 EVM 的 J4/J6上的引脚1 (不要安装任何跳线)、您将能够运行 EyeScan。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    谢谢!!

    此致、
    Kawai