This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:ESD 保护 IC 看起来是否位于 PC USB 侧的电源输入扼流圈的错误侧?

Guru**** 675350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009, TUSB4020BI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731199/tpd4s009-is-the-esd-protection-ic-looks-like-its-on-the-wrong-side-of-the-power-input-choke-from-the-pc-usb-side

器件型号:TPD4S009
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI

大家好、

我在其中一个 USB 集线器设计中使用 TPD4S009对数据线路 D+和 D-进行 ESD 保护。

我还在电源和接地支脚上使用共模楔块滤波器、以防止出现任何 EMC 噪声。

EMC 将 X7用红色块楔住、并将 ESD ICS X4和 X5用黄色盒楔住  

在此 PCB 中、在 ESD IC TPD4S009 X4和 X5之前使用 EMC 共模块 X7。

它是否会对 ESD 保护造成任何问题?

此外、USB 2.0集线器中的 ESD 设计是否可接受?

谢谢  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您具有的共模扼流圈类型。 ESD 器件 TPD4S009线路上具有0.8pF 的电容以及 CMC 所产生的任何损耗、您将知道是否可以不受干扰地传递信号。

    此外、与布局和 ESD 原理图相比、判断布局要困难得多。 如果您愿意、可以通过电子邮件将原理图发送给我、网址为 c-phillips@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要有关 TUSB4020BI 强制复位的更多信息。

    我使用 FUSB30 USB 开关 IC 在两个 Upsterm USB 之间切换。

    但是、当我在 PC 之间切换时、我的 dwon streem 端口的工作延迟为5到10秒。

    我认为、在切换 PC 时每次重新发送 TSB4020BI 将有助于克服这种延迟。

    请帮我解决这个问题

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件跟进。 我现在将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、

    您在下面是否有任何建议?

    您好!

    我需要有关 TUSB4020BI 强制复位的更多信息。

    我使用 FUSB30 USB 开关 IC 在两个 Upsterm USB 之间切换。

    但是、当我在 PC 之间切换时、我的 dwon streem 端口的工作延迟为5到10秒。

    我认为、在切换 PC 时每次重新发送 TSB4020BI 将有助于克服这种延迟。

    请帮我解决这个问题

    谢谢