请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4S009 主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI
大家好、
我在其中一个 USB 集线器设计中使用 TPD4S009对数据线路 D+和 D-进行 ESD 保护。
我还在电源和接地支脚上使用共模楔块滤波器、以防止出现任何 EMC 噪声。
EMC 将 X7用红色块楔住、并将 ESD ICS X4和 X5用黄色盒楔住 
在此 PCB 中、在 ESD IC TPD4S009 X4和 X5之前使用 EMC 共模块 X7。
它是否会对 ESD 保护造成任何问题?
此外、USB 2.0集线器中的 ESD 设计是否可接受?
谢谢