This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS280DF810:如何使用 SigconArchitect 对16位用户定义的生成器图形进行编程

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732366/faq-ds280df810-how-to-use-sigconarchitect-to-program-16-bits-user-defined-generator-pattern

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

此常见问题解答有两个用途:

1)。  通道寄存器设置 -使用 FPGA 或 ASIC -生成用于屏蔽合规性测试或其他目的的16位用户模式。

2)。 使用 DS280DF810低级页寄存器设置或 PRBS 发生器选项卡可启用16位用户定义模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1222.Register-Map.xmlUsingFPGA 或 ASIC、用户可以对 DS280DF810进行编程以生成167位用户可编程图形。 以下是寄存器设置:

    选择适当的通道后、使用以下寄存器设置生成一个图形、如8个1、8个0模式:

    寄存器0x97[7:0]= 7'b00000000 //设置80

    寄存器0x7C[7:0]= 7'b111111//设置81s

    寄存器0x1E[7:5]= 3'B100 //为输出多路复用器选择 PRBS 发生器

    寄存器0x1E[4]=1'b //启用串行器

    寄存器0x79[6:5]=2'b00 //禁用 PRBS 发生器

    寄存器0x79[6:5]=2'B01 //启用 PRBS 发生器

    寄存器0x30[3]= 1'b0 //启用 PRBS 时钟

    寄存器0x30[2]= 1'B1 //选择 PRBS 源

    寄存器0x09[5]= 1'b1//reg 0x1E 多路复用器覆盖置位

    另一种方法是使用 DS280DF810 SigconArchitect GUI 并启用用户可编程图形。 但是、寄存器0x97和0x9C 的 GUI 寄存器屏蔽设置设置为0x00、从而防止用户对所需的模式进行编程。 下面是有关如何更改 GUI 掩码设置的说明、该设置允许我们写入任何16位模式。

    1)。 转至 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SigCon Architect EVM GUi\Configurations\DS280DF810  目录、并将 Register Map.xml 文件替换为随附的 Register Map.xml 文件。

    2)。 接下来打开 SinconArchitect、您应该能够看到寄存器0x7C 和0x97的掩码更改为0xFF -允许您使用任何16位模式。

    此致、Nasser