This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:设计文件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732212/sn65dsi86evm-design-files

器件型号:SN65DSI86EVM

您好!

我得到了原理图并进行了审阅。 是否有机会获取布局文件作为参考? 是否还有其他有关 DSI86芯片的应用手册?

我还遇到了源芯片具有 DSI 接口的直接引脚排列的问题。 因此、我需要通过一个层更改来穿越 Everey DSI 通道。 是否有任何可更改内部物理接口路由到我错过的引脚的位置?

提前感谢

此致、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾

    请接受我的友谊请求、以便我可以向您发送 DSI86EVM 布局文件吗?

    您无法将 DSI 通道顺序与 DSI86交换。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾

    我向您发送了 DSI86布局文件、请进行检查。

    谢谢
    David