This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:LMH1981MT/NOPB -热性能数据

Guru**** 2950500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732315/lmh1981-lmh1981mt-nopb---thermal-data

器件型号:LMH1981

我正在准备对电路板进行热仿真、其中 LMH1981MT/NOPB 同步提取器将位于该电路板上。 数据表仅提供有关结至环境电阻的信息、但我们还需要结至外壳和结至电路板电阻。

如何获取这些值或热仿真模型?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些热阻值没有特性、因此不可用、因为:(a)无需将散热器连接到顶部外壳、(b)没有外露散热焊盘与 PCB 相连。 鉴于器件功耗较低、当器件在额定电压和温度范围内运行时、不应担心超过最高结温。

    Alan