This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:Vccio 电压电平

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732235/ds90cr288a-vccio-voltage-levels

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93BDS90CR287

您好!

1) 1)我想在 Vccio = 1.8V 的情况下运行 DS90CR288和 DS90CR287。 将其连接到需要1.8V 电压电平的 FPGA。 我可以这么做吗? SN65LVDS93B 器件允许使用低至1.8V 的单独 Vccio 电压、我希望 DSCR288A 器件也能如此。 我会切换到 SN65LVDS93B TX 器件、但似乎没有一个 RX 器件能够在高达85MHz 的频率下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    遗憾的是、DS90CR287无法像 SN65LVDS93B 那样更改为1.8V 电平。 如果您的 FPGA 需要1.8V 电压电平、则需要使用电平转换器。

    此致、
    I.K.