This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:长度问题

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727744/tusb8020b-length-question

器件型号:TUSB8020B

你好。

我有两个问题需要与您核实。

我们 的架构如下所示。 TUSB8020是否会对其使用有疑问?

规格 线的布线长度如下所述。 建议使用8英寸。 这是否包括 TUSB8020主体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    不可以、集线器任一侧的迹线长度为8英寸。 请注意、集线器在上行和下行端口上都有完整的 USB PHY、因此通常不应将转接驱动器放置在靠近集线器的位置、因为集线器充当其自己的转接驱动器/重定时器。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN
    感谢你的答复。
    我想与您确认两个问题。
    1.如果集线器包含重定时/转接驱动器功能。 如何调整 EQ?
    2.能否移除架构图上的转接驱动器? 它仅是 TUSB2080B 吗?
    CPU 到 TUSB8020B 小于8英寸、连接器到 TUSB8020B 小于8英寸。 总尺寸小于16英寸。 是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    1.集线器有默认的 USB 3.0设置,无法修改。 可以通过更改 USB_R1引脚上的电阻器值来调节 USB 2.0的 TX 强度。
    2.是的,您可以删除转接驱动器。 请注意匹配差分对布线长度和匹配阻抗。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN。

    感谢您的回复。  我们有一个仿真问题、想问您。

    集线器(TUSB8020B) IBIS 模型特征有质量、仿真结果如下所示

    使用集线器 IBIS TX =>集线器 IBIS RX (图1)、眼图有问题(图2)

    使用集线器 IBIS TX => 100 Ω 终端(图3)、眼图清晰(图4)

    因此、RX 模型似乎具有质量、请帮助检查模型特征

    如果 IBIS 模型无法对 USB3.0 (5Gbps)进行仿真、是否有其他格式模型? (例如 IBIS AMI)

    Fig.1 Hub IBIS TX 的仿真平台=> Hub IBIS RX


     

    图2显示了集线器 IBIS TX =>集线器 IBIS RX 的眼图


     

    图3集线器 IBIS TX => 100 Ω 终端的仿真平台


     

    图4集线器 IBIS TX => 100 Ω 终端的眼图(TX 模型:USB3_wode)


     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    对于 USB 3.0信令、TX 和 RX 之间应该有电容器、这可能会影响模型。 我将与团队进行核实。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN。

    感谢你的帮助。 下面的更多信息更新供您参考。  

    图1结果是使用 ADS USB3.0默认 TX 模型进行仿真的,TUSB8020B IBIS 模型的特性已被床铺。

    请帮助我们检查 IBIS 特性是否正确。

    IBIS 模型是一种缓冲器模型,无法通过 EQ 进行构建,因此它始终使用 IBIS AMI 来表现 EQ 特性。

    如果 IBIS 模型能够表现出 IC 特性、请提供仿真平台。  谢谢~

    图1 ADS USB3.0默认 TX AMI 模型 ó 集线器 IBIS RX

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    添加差分端接以固定眼图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN。

    感谢您的回复。

    我们将在假期后进行检查。

     您是否有 TUSB8020B IBIS_AMI 模型可以 与我们分享。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    我们没有适用于此器件的 IBIS-AMI 模型。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN

    USB3.0考虑了在通过组件后要观察到的 EQ 特性(图1)

    但使用 IBIS、只能在组件前面观察到仿真(图2)、仿真结果将与实际结果不同。

    您能否提供仿真模板(SPICE 格式或 ADS 幻灯片)? 感谢您的帮助~

    图1.


     

    图2.


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我们没有可用的仿真模板。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN。

    感谢您的回复。

    您是否有 TUSB8020B 仿真结果可以提供给我们?

    新的仿真结果更新如下所示

    图1结果是从 ADS USB3.0默认 TX 模型模拟到集线器 IBIS RX (TI_TUSB8020BPHPR)(+-0.5V 中的眼图)

    图2在+/-0.3V 中的眼图 P/N 之间添加了90欧姆

    在 P/N 之间添加90欧姆是不合理的、因为它似乎已经在 IBIS 模型中产生了终端效应

    图1 ADS USB3.0默认 TX AMI 模型到 集线器 IBIS RX


     

    图2 ADS USB3.0默认 TX AMI 模型、用于 将 IBIS RX 集线器连接到 P/N 之间90欧姆的位置


     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN

    你好。 继续上一个问题。

    我们需要知道 TUSB8020B IBIS 模型是否正确? 或者需要修改一些东西?

    另请向我们提供 TUSB8020B 仿真眼图结果。 如我们的数字。

    图3 ADS USB3.0默认 TX AMI 模型更改为端接差分100 Ω。 删除了 TUSB8020B IBIS 模型并使用理想端接来显示接收器特性。 眼图非常完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8020B IBIS 模式正确、请参阅 ADS Full Link Behavioral TX 模型的波形。