This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:怎么能

Guru**** 2539430 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732167/max3243-how-can-i

器件型号:MAX3243

您好、我的客户想知道 我们是否可以使用 Ithe 引脚无效(PIN21)来判断 RS232信号是否存在?  哪种设置适合用于检查此情况? 此外、还有原理图、请帮助查看是否正确? 谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试附加原理图、但失败了。 检查了数据表 P.13中的表。 请帮助我们检查原理图并提供建议、以供我们查看。 谢谢
    www.ti.com/.../max3243.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    当 RIN 上的输入电压至少为30V (当电压介于-300mV 和+300mV 之间时、最小值为)时、/INVALID 输出引脚将为低电平、持续时间至少为30us。  因此、它可以用作 RS-232信号不存在的指示。

    您应该能够通过单击"插入代码、附加文件等..."来附加原理图文件 然后使用"插入文件"按钮(看起来像回形针)。

    如果您重试、但仍然无法附加文件、请告诉我、我只能向您发送电子邮件。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    谢谢。 这是可以的、请帮助检查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helios、

    只要 R10139和 R10138未同时组装、该原理图看起来就很好。 (虽然这不一定是 MAX3243的问题、但是接收/INVALID 信号的器件会看到不确定的逻辑电平、这可能会有问题。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    我总结我的理解、如果有任何问题、请纠正我的想法。
    R10138、R10139应拆下、因为/INVALID 引脚输出基于 RIN。 当任意 Rin 信号电平大于2.7V 时、/INVALID 输出将为高电平。 当所有 Rin 信号电平接近0V 时、/INVALID 输出将为低电平。
    FORCEON (pin23)、FORCEOFF (pin22)设置保持4.7K 上拉电阻。 这两个引脚不会影响/INVALID 信号的高/低电平。
    谢谢

    BR、Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    是的、您的理解是正确的。

    最大