This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:帮助检查 TCA9555

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732278/tca9555-help-to-check-tca9555

器件型号:TCA9555

 大家好、我的客户 对 TCA9555RTWR I/O 引脚有疑问。

当设置为输入和未驱动时、它是否内部弱下拉100k 至 Vcc? 您能帮您检查一下吗? 谢谢

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     添加了我们在 DS 中找到的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helios、

    没错、Vcc 通过弱内部上拉电阻器连接到 I/O 引脚(我在器件未通电时使用万用表进行测量、发现电阻约为80k 欧姆。

    当该器件设置为输入(例如在启动期间)时、它将始终以 Vcc 为基准(非悬空)。

    谢谢、
    -Bobby