This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555输入信号

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732265/tca9555-tca9555-input-signal

器件型号:TCA9555

尊敬的团队:

我的客户希望使用 SMBus 读取和写入以下信号:

存在信号

GPIO 信号

警报信号

 对于此类应用,是否需要注意任何事项(速度或任何事项)?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    关于这一点:

    "我的客户希望使用 SMBus 读取和写入以下信号:

    存在信号

    GPIO 信号

    警报信号"

    您是不是说他们将对器件的当前配置(输入或输出)、输出状态(高电平或低电平)进行编程、并看到 INT 并读取输入引脚?

    我们的器件与 SMBus 兼容、因此如果这是您的意思、这不会成为问题。

    " 对于此类应用,是否需要注意任何(速度或任何内容)?"

    我没有关于终端设备是什么以及将在何处使用的任何信息。 例如、如果您关心个人可穿戴电子设备等设备的功耗、则不应将任何输入悬空。

    除此之外、我想说、为了避免串扰、尝试使 PCB 上的 SDA/SCL 走线相互间保持一定距离。

    -Bobby