This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:复位问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR800, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732152/ds100kr800-reset-issue

器件型号:DS100KR800
主题中讨论的其他器件: DS125BR820

在我们的设计中、DS100KR800用于启用 SMBus 的情况。 (ENSMB 通过电阻上拉)

因此 、我想了解复位引脚是否会对器件产生任何影响。

 

‘表显示,当 RESET 为“高电平”时,器件将处于低功耗模式。

数据表还指出、当 ENSMB 被拉至高电平时、寄存器将保持其当前状态、即使复位被置为有效也是如此。

 

当我们在设计中将 RESET 信号置为有效时、我们会看到 SMBus 接口仍然可以工作、并且器件会响应 SMBus 访问。 所以我们想知道“低功耗模式”是什么意思。 如何检查器件是否处于低功耗模式?

请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    在台式电路板设置中、我们只需查看器件功耗即可验证低功耗。  在系统中、很难进行检查。  

    对于低功耗、该器件 将满足 以下规格。  这来自另一个使用相同电路的器件 DS125BR820。

    断电流耗 (RESET = 1)     典型 值为14mA        、最大 值为27mA

    此致、

    Lee