This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:SigCon Architect GUI 问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS250DF410, SIGCONARCHITECT, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728099/ds250df810-sigcon-architect-gui-question

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS250DF410SIGCONARCHITECTDS280DF810

你好。

我们使用 SigCon Architect GUI 为10G/25G 测试设置 DS250DF810测试图案输出。
我们找到了 PRBS 9和 PRBS 31。 但我们无法找到8180测试图形。 我们如何设置 SigCon Architect? 感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    DS250DF810支持 PRBS 模式和16位用户定义模式。 我的理解是、8180是8个零、后跟8个零。 也许您可以使用16位用户定义的模式来生成8180。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔。

    你好。

    我们有两个问题要问您。

    1.25g 回波损耗故障。 请建议我们如何修改设置。 请参阅以下报告。

    e2e.ti.com/.../1537165958.Attach_5F00_9207.rar

    2.我们使用用户定义的模式来设置 Generate 8180。 但 它看起来很奇怪。 请检查下面的附加文件、并告知我们如何设置。  

       下图显示了8180测试图形示例。  

    SFI 数据速率= 10.3125Gb/s

    8180数据速率=(10.3125Gb/s)/ 8 = 1.2890625 Gb/s

    一位 UI= 1/10.3125G = 96.96ps

    8180 UI=96.96ps * 8 = 775.68ps

    用户定义的模式以设置 Generate 8180

    e2e.ti.com/.../8180_5F00_AppSetting.rar

    e2e.ti.com/.../8180_5F00_Waveform.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    首先、让我们尝试确保正确编程器件以生成8180图形。

    选择适当的通道后、请使用以下寄存器设置来生成8180图形:
    寄存器0x97[7:0]= 7'b00000000//设置80
    寄存器0x7C[7:0]= 7'b111111//设置81s
    寄存器0x1E[7:5]= 3'B100//为输出多路复用器选择 PRBS 发生器
    寄存器0x1E[4]=1'b//启用串行器
    寄存器0x79[6:5]=2'b00//禁用 PRBS 发生器
    寄存器0x79[6:5]=2'B01//启用 PRBS 发生器
    寄存器0x30[3]= 1'b0//启用 PRBS 时钟
    寄存器0x30[2]= 1'B1//选择 PRBS 源
    寄存器0x09[5]= 1'b1//reg0x1E 多路复用器覆盖置位

    请告诉我们您的测试结果。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔。

    感谢您的回复。  

    0x97和0x7C 似乎是只读的。 我们使用高级页面进行设置。  请告诉我们在哪里设置错误。

     25G 回波损耗失败。 您是否有任何建议可以提供给我们。

    另一个问题是、我们使用以下系统设置。 但不起作用。 出什么问题了吗?

    I2C MW 0x18 0xFC 0x01

    I2C MW 0x18 0xff 0x01

    I2C MW 0x18 0x00 0x04

    I2C MW 0x18 0x0a 0x0c

    I2C MW 0x18 0x09 0x20

    I2C MW 0x18 0x1E 0x99

    I2C MW 0x18 0x29 0x20

    I2C MW 0x18 0x30 0x09

    I2C MW 0x18 0x3D 0x90

    I2C MW 0x18 0x3E 0x45

    I2C MW 0x18 0x3f 0x00

    I2C MW 0x18 0x79 0x30

    I2C MW 0x18 0x0a 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、AJ、

    这是可以的。 只要掩码值 为0xFF、就可以写入该寄存器。 请忽略只读并将8180设置写入这两个寄存器。 请注意以上内容。

    由于它与回损故障有关、因此请使用正确的数据模式。 然后、您可以微调 VOD、前置和后置电流器以优化回波损耗。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔。

    感谢您的回复。

    我无法将掩码值更改为 FF。  请告诉我如何更改它。

    您的示例是使用 DS250DF410。  它是否与 DS250DF810相同? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    我相信我知道导致这种情况的原因是什么。

    有两种方法可以解决此问题:

    1)。 使用第三方 I2C 控制器写入这些寄存器。

    2)。 更新几个 SigconArchitect 文件:

    2A)。 请转至:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SigCon Architect EVM GUI\Configurations\DS280DF810

    并将 Register Map.xml 文件替换为随附的 Register Map.XML。

    2B)。 打开新的 Register Map.ini、然后保存(cntl s)。

    2C)。 执行上述两个步骤后、您应该会看到两个文件已更新:寄存器 Map.xml 和寄存器映射。

    3)。 接下来打开 SigconArchitect、您应该能够看到随附的 SigconArchitect GUI 图像。

    此致、nassere2e.ti.com/.../Register-Map.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔
    您的建议是可行的。 感谢您的帮助~