This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:模式选择位

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731672/tmds181-mode-selection-bit

器件型号:TMDS181

您好!

我们的客户有兴趣在源应用中使用 TMDS。

数据表在第8.4.5节中提到、"模式选择位"应设置为0。 但是、寄存器映射中没有有关该位的参考?
该值与 DIS_HDMI2_SWG/TMDS_CLOCK 比率状态有何关系?

感谢您提供任何信息和说明。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin

    这是寄存器0x0Ah 的位7 (应用模式选择)。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢您的快速回答。
    这很奇怪。 我认为有些 PDF 阅读器在查找字符串"模式选择"时遇到问题。
    但我现在发现了它、谢谢提示。

    如果更新了数据表、可能值得提及的是第8.4.5节中的寄存器0Ah。

    此致
    Martin