This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:关于使用 I2C 将 DC-Boost 设置为0mV

Guru**** 2896930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730543/tusb214-q1-about-setting-dc-boost-to-0mv-using-i2c

器件型号:TUSB214-Q1

你(们)好。

我听说有一种方法可以使用 i2c 将 DC-Boost 设置为0mV。

我在数据表中找不到关于0mV 设置的任何信息。

也无法在 Web 上找到相关数据。

请告诉我如何使用 I2C 将 DC-Boost 设置为0mV。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是 FAE 还是客户? 如果是客户、您需要要求 FAE 签订 NDA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    我是韩国的 FAE 经销商。
    如果此内容为 TI 机密、我可以通过个人邮件与您联系吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但我找不到您的电子邮件、您能找到 Brian Zhou 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电子邮件地址是 charles.jeon@wtmec.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件通话