This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-EP:结至外壳热阻

Guru**** 2840330 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E-EP, SN74ALVC244-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727028/am26lv32e-ep-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:AM26LV32E-EP
主题中讨论的其他器件: SN74ALVC244-EP

AM26LV32E-EP 的 Theta_JC 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我们必须使用当前热指标更新数据表。

    但是、在平均时间内、您可以使用采用相同封装的工业版本来确定热指标。

    对于 Theta JC 顶部、D 封装为38.4。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、

    我尝试在没有顶部冷却的情况下确定此部件在结点的热响应;因此、我的兴趣更多地是 Theta JC 底部、以便我可以计算到(并最终通过)引脚的电阻。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    我认为我们的建模团队正在处理此请求、直到他们收到您关于您打算如何使用此数据的反馈。 此问题在此处的另一篇文章中提出: e2e.ti.com/.../727356
    您如何在电路板上安装器件? 是否存在气隙?
    请更新建议的用法、我们将了解建模团队是否同意您建议的数据使用方式。 它们担心该指标未正确使用、因为它仅用于带有散热焊盘的器件(与电路板直接进行热连接)。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、这里是新的指标。
    Theta JA-High K77.7
    Theta JC、Top 37.5
    Theta JB 35.3.
    PSI JT6.5.
    磅/平方英寸 JB35.0

    未正确输入 SN74ALVC244-EP 的结果。 我更正了该请求、我希望很快会更正、并将更新该帖子。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水