This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1980:HD 信号未检测到输入变化

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731814/lmh1980-hd-signal-does-not-detect-input-change

器件型号:LMH1980

客户遇到 LMH1980 HD bar 信号问题。 有时、它不会随输入变化而切换。 它们当前使用此引脚状态、并按照数据表中的详细说明将电容器输入和输出前端。 他们已在多个装置上验证了这种行为。

FCO=2.79MHz 与数据表中的频率完全一样、无论 HD 条信号如何、它们都能获得良好的 H 和 V。 问题在于、HD 条信号在很大程度上是错误的。 它的粘度低、就像粘度高一样。 它不会改变很长的时间。

这是已知问题吗?  请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    严格来说、不需要色度滤波器。 尝试将 FCO 增大到更高的值。 HD 三电平同步输入信号可能会被太多的过滤、这可能会导致 HD 输入检测不当。

    Alan